结果:找到"全志 PCB 外包",相关内容952条
- 承接PCB、嵌入式等开发
- 熟练开发STM32、合宙芯片(Air780E4G模块,Air101,Air103,Air05)、WiFi、蓝牙等开发,承接项目,寻求长期合作。有需要请添加QQ:1165958589
- 所属专栏: 项目外包 标签: 接外包 发帖人:嵌入式张小工 发帖时间:2024-05-06 11:03:00
- DC-CD12V升降压电路
- 需求,输入8-15VDC,电源随机上电、失电,频率为10-40次通断/min;输出稳定11.5V,最大电流0.3A,负载为电磁线圈,需要有续流二极管,上电失电速度在40ms内完成,空间尺寸要求,长*宽*厚28mm*25mm*25mm,需符合煤矿本质安全型等相关规定。帖子不允许有联系方式,有意者私信我。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 外包,PCB 发帖人:老李爱瞎搞 发帖时间:2023-04-16 17:26:00
- 求推荐:国产哪家MPU的文档多,且容易买到样片和小批量?
- 初创小公司,做环保/水务行业的物联网接入和仪器仪表,对成本比较敏感,硬件开发最好集成度高点(如SIPDDR-RAM),尽可能降低难度。业务会比较复杂,所以软件要上Linux和C++,界面计划用QtQML,内存可能要大点,预估在256MB以上。这几天研究了SigmaStar开发社区提供的文档,感觉SSD222Q除了没有RTC基本符合需求,尝试注册了他们的开发社区,加了他们的市场,让他推荐个代理,但都不搭理我们这种小公司小虾米。下载的SDK有Demo板的硬件原理图和一些LinuxBSP+应用开发的文档,但找不到任何芯片的datasheet和软硬件开发手册,不知道是不能给到小公司,还是他们的客户非...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MPU SigmaStar 全志 发帖人:Kincorn 发帖时间:2023-04-04 01:42:00
- 寻《全志》芯片PCB设计
- 有个全志F1C200s芯片板子需要优化,外设的连线功能都验证可以了,但是本人是主要是做软件的,需要对走线、电源之类的帮优化一下,让板子稳定性更好一点。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 全志 PCB 外包 发帖人:Eric杨 发帖时间:2022-05-20 11:14:00
- 找人做无感无刷直流电机硬件电路设计
- 找人做无感无刷直流电机硬件电路设计,企鹅腰五陆琪琪二其叁五详聊。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:我是电小二 发帖时间:2022-05-13 15:21:00
- 硬件项目整体外包
- 目前市面上的钢瓶定位均没有定位,通过在配送工车上装GPS,来记录配送三轮车的未知。通过外挂FRID,与楼宇之间的接收器,收集钢瓶数量。我们想做的是在钢瓶手轮位置,三角阀门上方的智能定位,手轮需要承受15公斤的扭矩。同时,手轮硬件有国标文件的,不能超过国标尺寸主要应用场景是钢瓶在户外移动过程中的轨迹,以及精准定位到楼层我们需要有GPS定位、电子围栏、上传数据到IOT中台,驱动形式、通信形式【目前解决方案是电池包驱动,物联卡通信】,如果有更好、更节能的形式,钢瓶的体检周期为4年,手轮设备的驱动续航能否做到更久,或者说2年,然后快充手轮硬件需要防高温、防潮、防漏电、防爆以上是硬件设计手轮最长花瓣直...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:禾安垯科技 发帖时间:2022-03-18 14:35:00
- 建议开设外包板块
- 有些小项目直接可以在这里外包在立创eda设计pcbsmt最终客户直接拿到成品板子
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 外包 发帖人:北京老带鱼 发帖时间:2021-12-13 18:40:00
- PCB设计外包-摄像头相关
- 概况各位好,因公司业务扩展,需要增加研发项目,特此向各工程师求助。项目描述车载摄像头开发板,工程师根据提供的参考电路图,进行PCB设计。项目较多,长期合作。要求描述大多设计与摄像头有关,一般是BGA封装。体积较小,多层板,要求有一定的高速PCB设计经验。提供的可能是PDF格式参考电路图,需要重画。尽量用LCEDA,这样双方都方便查看。所设计的PCB最好能在立创打样与贴片。最好有摄像头PCB设计经验,如果能开发票最好。
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB 外包 摄像头 发帖人:gzAnt 发帖时间:2021-03-18 09:01:00
- 外包一个用迪文屏幕设计的上位机,通过485私有协议和驱动板和采集卡通讯
- 要求设计屏幕的UI界面,
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:雪剑冰心 发帖时间:2018-09-06 08:03:00
- 谨记!这九种单片机项目坚决不要接!(ZT)
- (以下内容来自网络,版权归属原创作者,如有侵权请告知)第一种:画大饼的项目坚决不接。有的客户会很热情的找到你,告诉你这个项目如何如何地有前途,产品研发成功了之后会有多么大的出货量,会有多么丰厚的利润,建议你一起跟他创业合作,成功了之后给你高额提成,但是产品在研发阶段要大家共患难,共同承担风险,意思是不给你一分钱的开发费,只有等他的产品卖出去之后你才会有提成收入。类似这样的客户我经常会遇到,请记住一句话,不管他们的项目前景有多么诱人,不管他们的理由是多么的充分,凡是不给开发费的客户都是“耍流氓”。工程师索要的开发费,本质上不完全是开发费,还有相当一部分是属于生活费,连生活费都不给的客户,连生活...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 外包 接包 发帖人:那林 发帖时间:2017-10-09 11:58:00
返回